This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:[ PCM510xA ]设计技巧以获得更好的音质

Guru**** 2379430 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM5102A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565297/pcm5102a-pcm510xa-design-tips-for-better-sound-quality

部件号:PCM5102A

[ PCM510xA ]设计技巧,提高音质

您好,专家,

我的客户正在寻找使用PCM5102A获得"更好"音质的设计技巧。
TI是否有任何想法/技巧?
(我知道"更好"一词可能因人而异,但...)

在这里,我的客户提出了几个问题...

<Q1:电源分离>:

数据表建议为PCM5102A提供单个电源,但是是否存在与CPVDD电源耦合的AVDD导轨上的噪声问题?

<Q2:充油泵盖>:

您对充油泵盖有什么建议吗?
是否建议使用音频等级保护盖?

<Q3:10uF 铝电解盖>:

整个导轨是否需要10uF铝电解盖? (DVDD,AVDD和LDOO)
是否有机会将其更换为陶瓷罩?

特别是,我的客户不使用片上LDO,在这种情况下,是否可以删除此10uF?

提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenichiro,

    很抱歉耽误时间,我的同事正在对此进行调查,并将很快提供他的意见。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的跟进。
    我等待您的团队提供进一步的反馈!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    对不起,我要补充一个关于开机顺序的问题。
    从PCM5102A-Q1数据表的图42来看,所有电源轨(AVDD,CPVDD,DVDD和LDOO)似乎都同时上升。
    是否需要执行此开机顺序? 您是否有任何建议或受限的电源顺序?




    提前感谢您的支持。
    此致,


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ken:
    很抱歉回复延迟。

    就AVDD导轨上的噪音而言,如果您遵循DS中的布局准则,这可以最小化,不应成为问题。
    充油泵盖不需要是音频级盖,可能是陶瓷类型。
    对于10uF盖,建议不要使用陶瓷盖,而应使用Al电解盖。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ken:
    建议同时为电源(DVDD,AVDD,CPVDD)通电。PCM51xx对电源定序非常耐受。 你应该同时提出这些问题。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi,

    感谢您的回复。 让我仔细检查一下...

    >建议同时打开电源(DVDD,AVDD,CPVDD)。PCM51xx对电源顺序非常耐受。
    >您应该同时提出这些问题。

    由于我的客户会为每个电源导轨使用单独的电源,这意味着存在电源序列。
    (不能同时进行。)
    您是否意味着客户需要同时使用 上升? 还是可以使用 顺序斜坡?

    谢谢!