This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:典型特性图

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2, TPA3118D2, TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567740/tpa3130d2-typical-characteristics-graphs

部件号:TPA3130D2
主题中讨论的其他部件: TPA3118D2TPA3116D2

大家好,

我们将查看TPA31xxD2的典型特性图(从数据表第8页开始)。 这些图形是单声道还是立体声输出? 例如,如果查看图13 (最大输出功率(BTL)与电源电压),y轴为 最大输出功率(W)。 该输出功率是两个扬声器的总功率还是一个扬声器的总功率?  

此外,数据表包含三个部分(TPA3130D2, TPA3118D2, TPA3116D2)。 这些设备之间的图形/特征是否相同?

此致,

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    在数据表中,PBTL模式表示单声道模式,BTL模式表示立体声模式。 在图13中 ,测量一个通道输出功率,因为 标题包括 BTL。   

    图形适用于所有三个部分。 封装中的刀版是相同的,唯一的区别是过电流保护阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    感谢您的回复。 仅需澄清,在图13中,如果使用16V电源且THD+N = 1 % ,我们可以从每个通道(2x15W)获得15W输出功率,还是从总计(2x7.5W)获得15W输出功率?

    此致,
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akash,
    每个通道(2*15W).

    此致,
    郑少文