This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:TAS2552带宽高于20kHz

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567326/tas2552-tas2552-bandwidth-above-20khz

部件号:TAS2552

我想在20kHz以上操作TAS2552。  我的采样率为48kHz。  您能否提供至少为24kHz的频率响应曲线?

谢谢!

格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    我可以得到一个频率响应曲线。
    您是否有任何特定要求,如负载阻抗或增益?
    但是我认为此设备不能在高于20kHz的频率下工作。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阻抗为8欧姆。  增益尚未确定。
     
    谢谢!
    格雷格
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Greg,

    请查找所附图示,了解TAS2552 8欧姆频率响应。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)