This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:在3.3 mm 插孔中连接耳机时会发出一些噪音

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567165/tlv320aic3106-some-noise-when-i-connect-my-head-set-in-3-3-mm-jack

部件号:TLV320AIC3106

亲爱的朋友们

我已使用tlv320aic3106开发了声卡。 在3.3 mm 插孔中连接耳机时,我听到一些噪音。

之后噪音消失。 问题可能是什么,可以解决什么???  

此致,

Vijayendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vijayendra,

    我的同事已收到您的问题通知,因为他不在办公室,他将在接下来的几天内回复您。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vijayendra,

    很抱歉我的回复延迟了。

    我们的编解码器中的噪音问题可能与多种原因有关。 我建议确保在您的设计中尊重以下建议:

    e2e.ti.com/.../3377.common-noise-issues-in-codecs

    如果您的问题仍然存在,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.