This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:电源

Guru**** 2783365 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565609/pcm5101a-power-supply

部件号:PCM5101A

您好,

如果AVDD和CPVDD未通电的情况持续为3.3V,PCM5101A是否有问题?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ito-san,

    我的同事会来看一下。 他会尽快回答。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis San,

    感谢您的回复。 我正在等待您的同事的回答。

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯-桑,

    您的同事可以回答这个问题吗? 我必须回答客户的问题。 即使您的答案是您不知道,因为TI不会在此条件下对其进行测试,我也会接受。 我想得到一些答案。 请回复我。

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ito-san:

    就电源分配和PCM5101A的要求而言,DVDD为数字IO,DSP内核等提供电源,如果我们提供仅带AVDD和CPVDD的PCM5101A, 如果没有DVDD,则该部件将无法工作,因为将没有输出,并将进行开机重置。

    您能否详细说明您尝试 解决AVDD和CPVDD,但未提供DVDD的情形? 谢谢。


    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi-San,您好!

    我无法解释为什么只能关闭DVDD电源。 但我知道我们的客户必须在其主板上使用各种设备。 PCM5101A的电源应与其他一些设备共享,因为它们不能单独为每个设备准备电源。 它们绝不会仅关闭PCM5101A的DVDD。

    此致,

    Akio Ito