This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:[ TAS5421-Q1 ] I2C时钟拉伸支持?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1, TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567170/tas5421-q1-tas5421-q1-i2c-clock-stretch-support

部件号:TAS5421-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS5411-Q1

[ TAS5421-Q1 ] I2C时钟拉伸支持?

您好,

TAS5421-Q1/TAS5411-Q1是否5411是否支持I2C时钟拉伸?

感谢您的支持。
此致,


针对考虑类似设置的工程师的附加说明。

" SDA引脚电容"规范已添加到新数据表中。
(SLOS814D–2014年3月–2016年9月修订)
这意味着在TAS5421-Q1处于待机模式期间,I2C总线上增加了额外的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken
    TAS5411-Q1和TAS5421-Q1支持时钟拉伸。

    收到一些与此主题相关(但不直接相关)的问题后,我们希望澄清此帖子。  TAS5421本身不执行时钟拉伸。 但是,如果I2C总线上的任何其他设备执行时钟拉伸,TAS5421也不会介意,因为它只使用SCL时钟边缘将数据传输到I2C寄存器空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Gregg! 很有帮助!

    此致,