This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2YFFEVM:可以访问PurePath控制台

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/567173/tpa6166a2yffevm-can-t-access-to-purepath-console

部件号:TPA6166A2YFFEVM

您好,

我的EVM是默认设置。插入USB时 ,PurePath控制台会不断提醒已连接到设备和已断开连接。   

我更换了许多USB电缆,结果相同。

PC:Windows 7/64位。

软件如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将努力获取此EVM问题的解决方法,并尽快返回。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan

    提供一组脚本,让我通过MCU写入
    我试着写,但不起作用

    w 80 1E 19 #Enable Registers 3.
    w 8004 EE #中断掩码寄存器1
    W 8005 F4 #中断屏蔽寄存器2.
    W 8007 B9 #左耳机音量寄存器
    w 80 08 79 #右耳机音量寄存器
    W 8009 47 #麦克风/接地控制
    W 80.1201万 #Keyyscan时钟分频器高
    W 80.1345万 #Keyyscan时钟分配器低
    W 80 15 4F #Keyyscan Debouncy:key_Deb
    w 80 16 C7 #Keyyscan delay:key_del
    W 8017 00 #Keyyscan Data Register:KEYDATA_DIV,KEYDATA
    W 80 1A 95 #Jack Detect AC Test Settings (插孔检测交流电测试设置)
    W 80 1D 80 #启用寄存器2.
    #masked编写脚本
    #op i2c地址数据掩码注释
    M 80 07 39 3F # L增益至0dB
    M 80 08 39 3F # R增益至0dB
    M 80 09 04 04 #麦克风偏置为2.6V
    M 80 09 40 40 #麦克风增益至24dB
    m 80 09 00 38 #麦克风电阻为2.2千欧
    M 80 1E 01 03 #半自动模式
    M 80 1D 80 #启用设备
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan

    请提供示例脚本,让我通过MCU写入,我尝试写入但不工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    您在深圳(中国)的一位父亲说,TPA6166A2YFFEVM本身存在问题。我不知道他是从谁那里确认的。

    现在的问题是:我移除了SCL,sda,IRQ的跳线。我为EVM板供电(移除跳线,使用外部3.0 ,1.8。不是默认模式)。
    IRQ信号保持较低,我认为应该较高(EVM板上有上拉)。

    /******* 更新******* /

    我发现如果我读过0x00,0x01,0x02寄存器(Config and Device Status Register),IRQ信号会 很高。但当我插入耳机时,IRQ还是 不会触发。

    我上面提到的fae是 

    /******* 更新******* /

    这是我的代码问题。IRQ现在正常。谢谢Jeffrey。