This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:有关静音和SDZ的顺序

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566629/tpa3131d2-the-sequence-about-mute-and-sdz

部件号:TPA3131D2

大家好

如果我们安装TPA3131D2,您会介意吗?

TPA3131D2具有静音和SDZ引脚 至制动 器输出(切断输出)。

TPA3131D2是否具有静音和SDZ之间的顺序或建议?
因为,我们的客户希望使用每个电路来控制这些引脚。
因此,如果您在断电和正常操作时有一定的注意力打开顺序,您能给我们吗?

我们需要您的帮助。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    能否回复我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,您好!

    下图显示了SDZ和ANR静音的使用情况。7.3 10 SPEC中也对此进行了说明,请查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    很抱歉错过了图片。 请参阅下图,其中显示了SDZ静音和计时要求的用法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San

    感谢您的更新!
    我们可以找到您所说的内容。
    但是,我们认为此序列用于"短路保护和自动恢复功能"。
    我们想知道  在 正常操作的情况下静音和SDZ之间的顺序。在正常操作的情况下,我们的客户想使用静音(高)或SDZ (低)来切断输出。

    或者,尽管有"正常操作"和"短路保护和自动恢复功能",我们是否应该  在SDZ关闭之前打开静音引脚?
    (开始打开静音(超过1.4秒)后 ,SDZ引脚必须关闭SDZ,对吗?)

    我们需要您的帮助。

     此致,

    松本博塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,
    让我描述一下在该图片中静音和SDZ的用法。当将静音拉至高且将SDZ拉至低时,TPA3131在正常模式下工作。 当报告故障时,针脚FAULTZ被拉至低。 反向FALUSE被分配给静音引脚。 然后将静音引脚拉至高,输出处于高Z模式,并且以这种方式保护TPA3131。 将销SDZ向上拉至High (高)位置时,故障锁扣将被清除。 放大器再次在正常模式下工作。 关于TPA3131的使用,您还可以在 www.ti.com/.../slou374.pdf上参阅EVM设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San

    感谢您的回复。

    很抱歉我们无法理解。
    如果我们想禁用/启用来自 μP (contoroller)的输出,我们 猜有   两种方法:
    -MUTE引脚HIGH: 输出关闭(高-Z)
    -SDZ引脚低:关闭音频放大器逻辑输入, 输出Hi-Z
    我们的认可是否正确?

    然后,我们应该使用 静音引脚或SDZ 来关闭输出。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hirotaka-san,您好!

    是的,您的理解是正确的,两者都可用于禁用输出。 以下是它们之间的区别。

    SDZ需要10毫秒才能关闭输出。 但静音禁用输出的速度要快得多,小于2毫秒。

    如果  需要从故障锁存器自动恢复,请将FAULTZ销直接连接到SDZ销。 通过这种方式,循环SDZ可以清除故障。  

    您可以根据您的应用选择正确的选项。