This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:TPA3110D2故障功能

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566912/tpa3110d2-tpa3110d2-fault-function

部件号:TPA3110D2

您好,

能否告诉我TPA3110D2的故障引脚(2引脚)?

执行以下短路测试时,故障针脚输出过低。

2-3针脚短路
7-8针脚短路
10-11引脚短路
21-22引脚短路

我想知道每个短路测试的低输出的详细机制。
数据表具有以下说明,但故障引脚将立即为低电平。

9.3 Tm8直流检测
当任一通道的输出差分占空比时,发出DC检测故障
在相同极性下超过14 % (例如,57 % ,43 %)超过420毫秒。


<测试条件>

-故障(2针):上拉至11V
-AVCC (7引脚):11V
-PLIMIT (10引脚):直接连接到GVDD
-Rinn (11引脚):下拉至GND (1uF)
-PVCC (15,16,27,28引脚):11 V


此致,
意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itabi-san,
    对于TPA3110,当发生以下两种情况时,故障针脚被拉至“低”。 发生故障时,输出切换至Hi-Z状态。
    1. DC检测。 输出差分占空比超过14 % 超过420毫秒。
    2.短路保护。 输出级出现短路。
    短路故障可通过SDZ清除。 DC故障只能通过重启来清除。