This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:电源

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565610/pcm9211-power-supply

部件号:PCM9211

您好,

如果通过VCC,VDD和VDDRX向VCCA提供5V电压的情况仍然是0V,PCM9211是否有任何问题?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    很抱歉耽误您的时间,我的同事已收到有关您问题的通知,并将很快与您联系并给出答案。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。 我正在等待您的同事的回答。

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣地亚哥,

    您的同事可以回答这个问题吗? 我必须回答客户的问题。 即使您的答案是您不知道,因为TI不会在此条件下对其进行测试,我也会接受。 我想得到一些答案。 请回复我。

    此致,

    Akio Ito