This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:放大器通电且未连接输入时发出嘶嘶声

Guru**** 2379860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566890/tpa3116d2-hissing-noise-when-amp-is-powered-up-and-no-input-is-connected

部件号:TPA3116D2

大家好,

我最近为TPA3116D2放大器设计了一个PCB,用于将我的电话输出连接到。 开机时,我听到扬声器发出足够大的嘶嘶声。 我测量了扬声器上的输出。 在50-100mV区域,没有信号连接时,噪音相当大。 存在大量混合频率噪音。 请查找随附的示意图。 有人能建议什么可能是错误的,以及我如何消除噪音。 感谢you.e2e.ti.com/.../Amp-_2D00_-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pravin:
    您能否向我们展示输入和输出上的波形,以及输出信号上的FFT? 这将有助于我们找到根本原因。 请您先检查主板上的GNDing吗?