This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:为将TLV320AIC3106用作混音器以及语音识别设置提供设计建议

Guru**** 2379480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TLV320AIC3254, TLV320AIC3262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566917/tlv320aic3106-design-advise-for-using-the-tlv320aic3106-as-mixer-as-well-as-in-a-speech-recognition-setup

部件号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3254TLV320AIC3262

您好,

我们目前正在设计新耳机,并正在寻找新的附加功能。

我们已经研究了TLV320AIC3106,并认为这将是我们的正确选择。 但是,256? 设置的寄存器很难获得有关FAST的知识。

了解TLV320AIC3106的人能否证实此芯片可以实现我们的目标?

我们需要将4个模拟+ 1个数字音频输入混合。 这将用于语音处理器的模拟输入1麦克风和3个辅助输入以及数字输入/输出。

我们希望混合使用每个音频通道,而每个通道需要设置为不同的音量。

言语处理器需要注入言语,并通过I2S让操作员回复。 该言语处理器也将是所需的外部MCU。

是否有针对我们的应用程序的软件示例应用程序可用?

非常感谢,祝您一切顺利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralph,

    TLV320AIC3106只能通过将结果发送到输出来混合模拟信号和数字输入信号。 我的意思是,输出驱动器有一个输出混音器,可用于将DAC输出与一些模拟输入混合。 混合信号将直接发送至输出驱动器(线路驱动器或高功率驱动器)。 我建议查看下面的结构图以了解更多详细信息:

    e2e.ti.com/.../8156.AIC3106_5F00_Block_5F00_Diagram_2800_0-9_2900_.pdf</s>3106 28002900

    因此,如果您需要将模拟信号与数字输入混合,然后将结果发送到数字输出,则需要带有miniDSP的编解码器。 TLV320AIC3254和TLV320AIC3262具有内部miniDSP,可以实现所有这些功能。

    如果您对此有更多问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Luis的快速回答,

    通过寄存器设置的功能数量正在减少,很抱歉询问此处的更多摘要。

    但TLV320AIC3106可在数字音频中通过上行路径进行精确滑动。

    但是,您需要告诉我以下功能, 以及TLV320AIC3254TLV320AIC3262是否 可以管理这些需求?

    TLV320AIC3254 和/或 TLV320AIC3262能否 将一个通道路由到数字输出部分,以便言语处理器只能收听一个或两个专用输入通道,而其他通道则混合到上游?

    我们还需要主动降噪,但我们需要一种模拟方法,这就是为什么我们计划在编解码器之后使用AMS芯片。 TI部件的情况如何?

    祝你一切顺利

    拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ralph,

    没问题。

    我们的TLV320AIC3254和TLV320AIC3262是两款具有可编程miniDSP的音频转换器。 用户可以配置miniDSP以提高编解码器的数字处理能力。 miniDSP支持混合,过滤,音量调节,效果等功能。 因此,您提到的应用程序是受支持的。 我们实际上有一个专用软件,可以轻松配置miniDSP。 它被称为PurePath Studio。 您可以在以下链接中找到有关它的更多信息:

    e2e.ti.com/.../3320.getting-started-on-purepath-studio

    遗憾的是,我们的音频编解码器没有足够的功能来支持主动降噪或回声消除等算法。 对于这些情况,您需要外部DSP,如以下链接中所述:

    e2e.ti.com/.../2521.minidsp-echo-cancellation-aec

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.