This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:关于31-VREG引脚的TAS5731M存在对地短路问题

Guru**** 2519430 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566492/tas5731m-tas5731m-about-the-31-vreg-pin-is-shorted-to-ground-issue

部件号:TAS5731M

大家好,

客户使用TAS5731M进行小批量生产。 他总共生产120种产品。 但13个证书制度有问题。  

当客户开始使用这些产品时,13台PC就可以正常工作。

一段时间后,为这些13PCS产品打开TAS5731M器件电源时没有任何声音。

然后,客户发现这些13PCS产品的31-VREG引脚对地短路。 焊接没有问题。

客户 最初不设计原理图。 他 首先直接设计PCB布局文件。

他参考了我们 的EVM 原理图。   附件是HIS PCB布局文件。

DVDD (27针)--- 3V3,AVDD (13针)--- 3V3,PVDD(2,3,34,35引脚)---三个锂电池,最大电压为16V。  

您是否知道  这些13PCS产品的31-VREG引脚为什么会对地短路?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    Vreg引脚是内部数字稳压器的去耦源。 如果此针脚对地短路,则可能是内部调节器损坏。 他们是否尝试用同一主板中的新部件更换故障部件? 关机后再开机后出现故障的设备的行为是什么?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Digeo,

    感谢您的回复。 如果客户在同一主板中更换新的TAS5731M,则TAS5731M可以正常工作。

    客户使用的完整IC编号是TAS5731MPHPR。 TAS5731MPHPR是1000件包装。

    我认为客户购买13台PC时可能会很糟糕。

    还有其他原因吗? 关闭电源后出现故障的设备的行为是什么意思?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    感谢您的反馈。 我要求关闭电源再打开,只是为了验证内部电脑控制器是否损坏。 您是否知道客户是否尝试在不同的主板中使用可疑IC? IC可能会损坏,因为在电路板制造过程中处理不当或VREG和GND之间的焊接短路。 如果您怀疑IC在封装外损坏,我建议您建议客户要求其授权的TI分销商启动故障分析流程。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师