This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:我们是否可以将非HDI PCB用于TAS2555

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566975/tas2555-can-we-use-non-hdi-pcb-for-the-tas2555

部件号:TAS2555

您好,先生:

TAS2555 数据表建议了PCB布局的VIA板上设计,这意味着我们需要HDI PCB。 TAS2555是否强制执行HDI PCB流程? 我们是否有TAS2555的非HDI CB经验?

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年12月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Wayne

    我们始终建议遵循数据表中提供的准则。 如果您不遵循这些标准,我们无法保证正确的操作或性能。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师