This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:硬件I2S与DS90UB948)的连接

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, TLV320DAC3100-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566878/tlv320dac3100-q1-hardware-i2s-connection-to-ds90ub948-q1

部件号:TLV320DAC3100-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB948- Q1

您好,

我正在处理DS90UB948-Q1和音频编解码器TLV320DAC3100-Q1之间的I2S通信。 反序列化器应作为主编解码器,音频编解码器必须是从属编解码器。 我不知道如何连接两个IC的音频引脚,因为在主模式下,解串器不支持与数据表相关的位时钟(BCLK) 。 请告诉我此应用程序的正确外设连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tobias,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    我们的音频DAC需要四条I2S线路才能正常工作(MCLK,WCLK,BCLK和DIN)。 DS90UB948-Q1似乎支持I2S音频接口。 因此,我建议按照 数据表的“8.3 Tm13 I2S音频接口”一节中的说明进行连接。

    如果您对此有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.