This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 创建DSP

Guru**** 2505235 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566631/creating-a-dsp

主题中讨论的其他部件:PGA250066AK2G02

您好,TI,(我不确定我是否将其放在正确的类别中,因此如果不是,如果可能,它可以重新定向到正确的位置)

我来这里的原因是,我目前正在研究如何制作DSP。

总结一下它需要包括的一些功能:

-唱机输入(我猜我必须制作唱机前置功号并将输出发送到ADC)

-麦克风输入(通过研究PGA2500看起来是一个不错的选择)

—线路输入。

一种图形和参数均衡的形式

-可调节滤波器,可根据需要进行分频,可分配给输出并路由至参数均衡器。

-可视化路由屏幕

通过全方位观察,我可以看到 66AK2G02是整个装置的核心。 我只需要一些指导就可以开始这个项目。 我做了几个数字音频项目,所以我认为这对我自己来说不是太困难。

如果我所描述的信息不足以满足您的需求,我基本上是尝试重新创建其中一个版本的数字版本: www.youtube.com/watch

我还会继续做更多的研究,但由于这是一个更大的项目,我希望尽可能多的帮助,以使其顺利运行。

感谢你的所有帮助。

Khemahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Khemal,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    您能否提供一个结构图,以便为您的应用程序提供更好的方法?

    谢谢!

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.