This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:SPKP (x2)和SPKM (x2)引脚是否真正内部连接? 两者是否都需要外部连接?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566483/tlv320aic3100-spkp-x2-and-spkm-x2-pins-truly-connected-internally-do-both-need-to-be-connected-externally

部件号:TLV320AIC3100

您好, 我有一位客户可能希望在低端产品中使用AIC3100,其中使用了AIC3110。  希望保持相同的PCB布局,在第二个扬声器通道上保持无弹出。  问题:如果Pin-23和Pin-26保持浮动状态,音量水平或任何方面的差异在哪里???   方框图显示引脚22和26  以及引脚19和23之间的内部连接。   我只是想确保这是准确的,并且不要求将这些引脚从外部连接在一起。   请提供建议。   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我们建议也从外部连接两个针脚。 这是由于设备可以提供的电流造成的。 TLV320AIC3100需要两个引脚来处理低扬声器负载。 如果只使用一个引脚,则所有电流都将通过引脚,并且可能存在损坏输出的风险。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.