This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:TPA3136 IMD

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566268/tpa3136d2-tpa3136-imd

部件号:TPA3136D2

您好,Audio的一位客户要求在1W输出时使用TPA3136的IMD (互调失真)。 我们是否有数字? 客户对其进行测试并获取0.29 %。 他们问我们能否实现0.02 %。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES

    您能否与客户确认他们执行IMD测试时的输入频率是多少?我了解TPA3136D2输入 F1=??,F2=??时应发出两声提示音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,是的。 有两种频率:60Hz和10kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES:

    请告诉我振幅比吗? 1:1或4:1?