This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505默认扬声器输出

Guru**** 2590900 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566419/tas2505-tas2505-default-speaker-output

部件号:TAS2505

我是TAS2505的新手。 当设备首次通电时,我可以在扬声器输出端看到方波(290KHz)。 此输出是否在零件之间进行控制? 我们能否使用此输出来检测输出放大器的基本运行状况?

谢谢

博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DR,您好!

    您在输出中看到的波形是D类调制器信号。 此信号的频率在所有TAS2505放大器中相同(至少接近),占空比根据输入信号而变化,这称为BD调制。
    输出放大器的基本运行状况是什么意思?

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Ivan

    我们希望将该频率反馈回FPGA (带缓冲)。 这样,我们就可以确保设备输出正常工作。

    谢谢

    Dave Roberts
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    我认为这应该是好的。
    这将在设备运行时使用? 喜欢播放音频文件? 正如我告诉您的那样,调制器工作时,占空比会有所不同。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)