This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.9721万:LME4.9721万 THD+N随增益上升

Guru**** 2813185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565443/lme49721-lme49721-thd-n-rises-with-gain

部件号:LME4.9721万

您好,E2E:

我的客户正在使用 LME4.9721万的非反相配置,反馈中包含电阻器,盖和数字电位计。  可变增益级导致THD+N比缓慢上升,因为它越来越接近剪辑点。

如果我们拆下数字电位计并使用固定增益,THD+N曲线与数据表非常相似(见下文)

如果我们拆下数字电位计并使用电压随动件,我们会在上升之前看到一个凸起。

如果我们将原始电路与数字电位计一起使用,则此碰撞会变得更糟。

我们是否有任何想法来了解可能导致这种碰撞的原因?

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samuel:

    LME4.9721万性能通过数据表中的规格获得。 也许您可以将振幅/音量控制作为LME4.9721万之前的一个阶段来实施,这样它就可以有固定的增益。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    这是一种智能的解决方法。  我会建议客户这样做。

    但是,对于正在发生的事情,您是否有任何想法来说明是什么导致了这种碰撞?

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想法?