This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:用于最新PurePath控制台主板的控制软件

Guru**** 2378950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566264/tas5760m-control-software-for-latest-purepath-console-motherboard

部件号:TAS5760M

尊敬的团队:

我为 客户购买了新的PPC主板,但不知道PPC支持哪种版本,当我按下主板上的模式/输入/音量按钮时,没有LED指示灯亮起。

主板是:

http://www.ti.com/tool/purepath-cmbevm

我将把它与TAS5760M一起使用。

请帮助,

非常感谢,

Kevin Dang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin,

    PurePath Console Ver1软件(PPC1)是用于评估TAS5760M的GUI。 EVM需要PurePath控制台主板(PPCMB)作为GUI和放大器之间的接口。 任何版本的PPCMB都与软件和EVM兼容。

    您提到的控件(音量,音频源等)作为可选接口包含在控制器板中,可使用PPCMB中使用的微控制器进行独立操作(请参阅TIDA-0.0609万)。 当使用PPC1评估EVM时,此接口不起作用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师