This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字输入功率放大器的PWM源?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TAS5624ADDVEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566087/pwm-source-for-digital-input-power-amplifiers

主题中讨论的其他部件:TAS5624TAS5261TPA3251TAS5624ADDVEVM

您好,

我看的是TAS5624和TAS5261放大器--我希望他们能通过I²S Ω 标准连接接受PCM流,但据我从数据表中了解,情况并非如此。

这些放大器所期望的PWM输入是否是DSP芯片所能产生的标准格式?   对于我现在想到的项目(hobby/DIY级别),我计划通过USB从PC获取音频(使用PCM2707),通过I²S Ω 将PCM输出到ADAU1701 (来自Analog Devices SigmaDSP系列)进行处理。  我是否应该期望此DSProcessor能够输出TI放大器接受的PWM数据?

如果不是,我想我要寻找的是PCM到PWM转换器--我无法通过TI网站上的产品部分找到任何转换器。

我们非常感谢您提供任何提示/建议。

谢谢!
卡洛斯
--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯

    您需要什么功率级别? 看起来您正在设计~300W Mono。

    正确的是TAS5261/TAS5624设备5624设备仅接受PWM输入,而不接受PCM输入。 话虽如此,您有几种选择。

    1.使用我们的PCM音频DAC (www.ti.com/.../audio-dac-product.page)之一 ,它可以接受来自DSP的PCM数据和输出模拟音频,这些模拟音频可以发送到我们的模拟输入放大器之一,例如TPA3251。 我建议使用TPA3251,因为它看起来具有相似的功率级别。

    2.您还可以使用我们的PWM调制器之一(如TAS55xx)将DSP PCM转换为PWM。 由于它有8个信道,所以这是轻微的过度使用,但它是可行的。 TAS5624ADDVEVM包含用于此目的的TAS55xx器件和TAS5624。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Adam。

    选项1,我已经考虑过了,我现在可能会选择这条路由--实际上,如果我使用ADAU1701,我就不需要DAC,它有4个质量相当好的片上DAC (我估计,在任何情况下都远远高于D类放大器的质量)。

    关于选项2 ---由于您是TI员工(或在任何情况下,阅读此内容的TI员工),请传递我对该问题的反馈/建议:

    我认为设计这些具有此限制的放大器没有多大意义。 我的意思是,至少,如果你有一个简单而便宜的选项来将PCM流调制到PWM中以馈送放大器,那就好了。 但是,如果让它们发挥作用的唯一选择是"超杀"解决方案,那么这些数字输入放大器的有用性在哪里? 在我看来,对于"数字输入"D类放大器来说,最有意义的是通过I²S Ω 连接接受PCM数据。

    有了这句话——在我的特定应用中,TSA5558可能不会被过度使用——我想要DSP的“处理”只不过是一个数字分频;所以,我最终会有多个音频流,因此5558可能会很有用。 (不过,这并不否定我在上一段中的观点----我认为我根本不需要它)。

    谢谢!
    卡洛斯
    --
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯

    感谢您的反馈。 我们确实有一些设备接受PCM输入,但它们的功率级别比您需要的低。 我认为它们的最大功率是30W或50W。

    如果我们能提供进一步的帮助,请告诉我。  

    此致,

    -Adam