This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:降低AIC3204的功耗

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565956/tlv320aic3204-reducing-the-power-consumption-of-aic3204

部件号:TLV320AIC3204

MCU的功耗为6mA,TLV320AIC3204总功耗为23mA,  

如何降低AIC3204的功耗,

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    TLV320AIC3204具有不同的可配置功能。 如果编解码器未用于完全录制或回放模式,您可以尝试禁用ADC或DAC块。 这些模块消耗的功率更大。 因此,如果不需要它们,您可以禁用它们。 此外,如果编解码器未使用,您可以尝试使用睡眠和待机模式。 有关详细信息,请参阅以下文档:

    www.ti.com/.../slaa473b.pdf

    最后,您可以尝试使用不同的处理块或PowerTune模式来修改功耗。 您将验证每个块和模式是否需要不同的电流消耗。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    我以前看过该文件,请帮助检查以下内容,谢谢!

     当我们使用播放(IN1L/R被路由到HPL/R)和侦听(in2/3/L/R被路由到ADC,DAC同时路由到HPL/R)时,

    我们无法禁用(MicPGA增益、AGC、ADC、DAC)这些模块! AIC3204和MCU(6mA)的功耗为23mA。

     仅播放来自BT、的音乐不收听,我们 设置3204:MicPGA增益=0、禁用AGC、关闭ADC、关闭DAC电源将降低10mA (13mA包括MCU6mA)。

    请帮我检查使用播放和收听情况,23mA是合理的,

    或者有另一种解决方案来降低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    我建议避免使用公共小巴来减少电流消耗。 此外,我建议使用PowerTune模式PTM_P1和PTM_R1。 这将减少电流消耗。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.