This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频编解码器部件号,带有两个单声道数字MIC通道以及用于扬声器的D类放大器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268, TLV320AIC3262, TLV320AIC3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566055/audio-codec-part-no-with-two-mono-digital-mic-channel-along-with-class-d-amplifier-for-speaker

线程中讨论的其他部件:TLV320AIC3268TLV320AIC3262TLV320AIC3212

是音频编解码器部件号,可与两个单声道数字MIC通道以及用于扬声器的D类放大器一起使用。

还具有I2S和I2C接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Pavithra,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    我建议您看一看TLV320AIC3212/TLV320AIC3262或3262或TLV320AIC3268器件。 它们支持您的所有要求。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,我们将在本部分中介绍。