This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:2V与4.5V模式

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565604/pcm1794a-2v-vs-4-5v-mode

部件号:PCM1794A

您好,

PCM1794A 可在 2V和4.5V模式下使用。 动态范围从127dB增加到129dB。 此模式之间是否有任何其他差异,或者是否有任何差异

不同,例如输出阶段... ?

谢谢

Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Holger,

    我的同事会来看一下。 他会尽快回答。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.