This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:编解码器中的数据直流偏移

Guru**** 2378950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565522/tlv320aic34-dc-offset-in-data-from-codec

部件号:TLV320AIC34

我正在将TLV32AIC34编解码器用于我正在开发的新设计。  我正在使用编解码器数字化软件定义对讲机的麦克风输入。  编解码器中ADC的数字输出将传输到处理器,并在处理器中创建 发射器的调制。  编解码器的麦克风输入通过0.1 UF电容器进行交流耦合。  但是,编解码器的输出未按预期执行。  当发出音频提示音(例如 1 kHz) 输入到麦克风输入中, 且编解码器的数字输出绘制图解,音频音中存在DC偏移。  此直流偏移会导致调制器无法正常工作。

编解码器上的麦克风输入是交流耦合的,因此理论 上数字输出中应该没有直流偏移。  以前有人见过这个问题吗?  编解码器在A到D转换器之前的音频路径中具有电平控制电路和PGA。  这些电路是否会导致直流偏移?  编解码器中是否有补偿DC偏移的方法?  如果我能对这个问题有任何见解,我将不胜感激。

谢谢!

罗杰                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roger,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    直流偏移问题通常出现在我们的音频转换器中。 为了消除/降低这些DC级别,我们建议在编解码器中配置高通滤波器。 您可以测试两种可能的ADC高通滤波器:可配置或预定义的高通滤波器。

    可配置的滤波器详细信息可在数据表的9.3 .7.1 立体声音频ADC高通滤波器部分中找到: www.ti.com/.../tlv320aic34.pdf

    预定义的过滤器可以使用第0页/第12个注册表进行配置。

    如果您对此有更多问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了问题。 感谢Luis的帮助!!

    罗杰