This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251故障引脚状态

Guru**** 2381080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565263/tpa3251-tpa3251-fault-pin-conditon

部件号:TPA3251

尊敬的先生:

我们的TPA3251使用PBTL模式,下面是我们的示意图,故障针脚始终为低电平。
当我们打开故障引脚时,TPA3251的功率可达150W。
您能帮我们检查一下吗?
即使我们没有输入,故障针脚仍然很低。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iehncent,

    我的同事已收到有关您问题的通知,他将尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好iehncent,

    恐怕我看不到您的示意图,您是否可以尝试再次发布?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    所附文件供您参考。

    e2e.ti.com/.../150w.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iehncent,

    重置引脚(引脚18)不应连接到故障引脚(引脚19)。

    请参阅数据表中的9.4 6和9.4 7。将复位销置于低位,使故障销处于高位。
    但在您的情况下,这些PIN具有冲突行为,因为您将它们绑定在一起。 我建议查看故障引脚的功能。

    此致,


    -Steve Wilson