This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:无法使用PC控制基于tlv320aic3106的声卡的此音量(windows 7)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/566028/tlv320aic3106-not-able-to-control-this-volume-of-tlv320aic3106-based-sound-card-using-my-pc-windows-7

部件号:TLV320AIC3106

尊敬的各位:

 

我已使用TI的cp211-B02和tlv320aic3106编解码器开发了声卡。

我面临的问题是,我无法使用PC (windows 7)控制声卡的此音量。

 

浏览完数据表后,我发现 在CP2114–B02设备的音频配置块中,我必须提供编解码器的卷更新寄存器的正确地址。

 

所以,我想知道

1.在CP2114- B02中,应该为卷更新编写哪个音频配置块变量?

2.我应该使用编解码器的哪个注册地址?

 

我要附上 当前的配置文件和CP2114- B02 e2e.ti.com/.../ConfigData_5F00_tlv320aic_5F00_N_5F00_v_5F00_1.1.txte2e.ti.com/.../CP2114_2D00_DataSheet.pdf的数据表

 

此致,

Vijayendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vijayendra,

    不幸的是,我们在本论坛上没有向CP2114提供支持。

    关于您关于编解码器寄存器地址的问题,为了修改输出卷,您可以使用第0页/寄存器43和44 ( www.ti.com/.../tlv320aic3106.pdf)。 这些寄存器用作DAC衰减器(0dB至-63.5dB)。 为了增加音量,它将取决于要使用的输出。 例如,如果使用HPLOUT,则可以使用第0页/寄存器51 /位D7-D4修改卷。

    请查看随附的文档,了解更多详细信息:

    e2e.ti.com/.../0131.AIC3106_5F00_Block_5F00_Diagram_2800_0-9_2900_.pdf</s>3106 28002900

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.