This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:SRC4190's RCKI和SDOUT的问题

Guru**** 2821755 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565081/src4190-questions-of-the-src4190-s-rcki-and-sdout

部件号:SRC4190

您好,先生:

我们有两个需要咨询产品线的SRC4190问题:

1.客户 的编解码器没有MCLK输出。 我们是否可以 使用离散12.288MHz或24.576MHz振荡器将RCKI信号发送到SRC4190?
2.如果我们在 输入时将SRC4190编程为从模式,在输出时将主模式编程为。   在复位模式下,输出引脚是否变为Hi-Z或逻辑低?

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年04月01日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    我的同事已收到有关您问题的通知,他将查看并很快回复您。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师