This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255EVM应用问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565277/tpa3255evm-tpa3255evm-application-questions

部件号:TPA3255EVM

您好,

我正在考虑TPA 3255EVM装置。  

我的应用程序将是一个电力系统模拟器。

我在~1V rms时生成3相信号。

我将耦合到一个5:1升压变压器,以产生120vrms。

负载为1.5 安培或更低@ 120V。 负载可以是无反应的。

我最担心的是负载将会打开和关闭,这对于音频放大器来说通常不是很好。

3255在这种应用的功率容量方面被高估了,我希望这能提供一些利润。

如果这有帮助,我可以在一定程度上进行设计。

请提供建议并指出与此应用相关的预防措施。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lenny,

    我已请我的同事看看你的问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师