This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:输出电压

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565289/tpa6133a2-output-voltage

部件号:TPA6133A2

您好,专家,

TPA6133A2是否能满足输出2Vrms或3Vrms? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    您打算使用什么负载和电源电压?
    对于该电压电平,我希望您将使用高阻抗负载。 对于VDD = 5V,Rload = 1kOhm (或更高),您可以在大约4.3 % THD+N时获得高达2 Vrms的电压
    TPA6133A2无法提供3V有效值。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    谢谢! 600欧姆呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,

    我目前无法在600欧姆上测试,但我使用了500欧姆负载,结果几乎相同,尽管THD+N在2Vrms时增加到4.7 %。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万
    非常感谢!