This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5727:在"退出关闭"命令上发出高频哨音

Guru**** 2431150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/564962/tas5727-high-pitched-whistle-on-exit-shutdown-command

部件号:TAS5727

每当发送"exit shutdown"命令(值为0x40以寄存器0x05)以准备正常操作时,TAS5727都会播放一个高音调的哨声,该哨声完全持续寄存器0x1A指定的时间。 一旦哨声停止,正常操作就会开始,没有任何问题。 值得注意的是,在这一特定应用中,有两个TAS5727芯片,每个芯片具有低频和高频输出(低音扬声器和高音扬声器)。 在一个芯片中,啸叫声(~2.5 -3 kHz)更加突出。 开机初始化后,两个TAS5727装置都保持在关闭模式,直到需要播放音频。

请告诉我,是否有更多信息对诊断此问题有用。

谢谢!

Marshall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marshall:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    退出关闭后,设备会轻柔地打开功率级,以避免噪音伪影问题。 如果在退出关闭之前放大器未静音,则放大器将在上升过程中尝试通过输出流式传输音频。 这可能会在加电期间导致噪音问题,请检查放大器是否在退出关机之前未取消静音? 能否共享放大器的进入/退出关闭模式的寄存器配置顺序?

    谢谢,此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复。 要使放大器静音,我只需将主音量静音(设置寄存器0x07至0x03FF)。 在退出关闭之前执行此操作(将寄存器0x05设置为0x00)仍会导致发出哨声。 在退出关闭之前是否需要更改其他内容? 我是否应该使用软静音寄存器?

    谢谢!

    Marshall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marshall:

    感谢您的回复。 使用寄存器0x07将放大器静音应该足够了,因此问题可能与退出-关闭寄存器序列无关。

    TAS5727还具有SSTIMER功能,当使用AD调制来避免加电过程中的噪声伪影时,需要使用该功能。 这是通过在SSTIMER引脚和GND之间连接电容器来实现的。 尽管在某些系统中使用BD调制时不需要此盖,但使用此盖有助于减少启动过程中的问题。 寄存器0x1A的位D7应设置为启用SSTIMER功能。 您的设计中是否填充了SSTIMER盖? 另外,您能否在设计中分享TAS5727的原理图?

    如果您可以获取放大器输出的一些捕获,以检查噪声信号是否可以提供根本原因的任何线索,这将非常有用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    很遗憾,我现在无法访问该示意图,但我可以尝试为您获取。 我知道SSTIMER引脚上有一个2200pF电容器,TAS5727应设置为AD模式(根据寄存器0x20),并且应启用SSTIMER功能(根据数据表清除寄存器0x1A中的D7)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marshall:

    是的,如果填充了SSTIMER CAP,则开机过程应按预期工作。 您能否同时捕获放大器输出的一些数据,包括放大器前后的数据?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师