This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2006D1:点击和弹出式扣减问题

Guru**** 2627425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2006D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565484/tpa2006d1-click-and-pop-reduction-questions

部件号:TPA2006D1

您好,

我的客户正在 系统中使用TPA2006D1,该系统与AIC3204的HP输出不同(使用左右HP输出驱动输入BTL)。  3204始终打开,2006通过使能引脚打开/关闭。  他们注意到启用时的点击/弹出级别令人不快-并且已经厌倦了直流耦合和交流耦合(4.7nF输入上限)配置,两者之间几乎没有什么区别。  输入电阻器设置为150k。  当前没有输出过滤器。  电源通过靠近 Vdd引脚的1uF盖分离。  

我们可以采取哪些其他步骤来帮助缓解开机点击/弹出问题?  我建议将输入电流上限更改为较大值,以将输入高通滤波器光纤信道移至可听范围以下(测试 1uF)。  是否有更好的价值?  还有其他建议吗?

谢谢!

丹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    您的建议是正确的。 更改输入上限有助于减少杂音。
    另一方面,您应该考虑电容器的容差必须为±Ω 10 % 或更高,并且音频路径中的任何电容器的额定值都应该为X7R或更高。 此外,电阻器应具有1 % 或更高的容差。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师