This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:在断电模式下TAS5731M的IDDQ问题

Guru**** 2518910 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565419/tas5731m-question-of-the-iddq-of-tas5731m-in-power-down-mode

部件号:TAS5731M

您好,先生:

请告知PDN#为低的IDDQ数据吗? 我们发现 TAS5731M的PVDD 消耗5~6mA,PDN#处于低(0x05 = 0x40),PVDD (泄漏)=3.6V,AVDD=0V。它是否与我们的IC设计一致? 如果是,我们是否有解决方法来减少关闭模式下的IDDQ?

谢谢,此致,

陈耀恩
2016年05月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    我假设/reset为'0',因为AVDD/DVDD为0V。此假设是否正确? 如果是这样,放大器处于低功耗模式,/reset和/PDN设置为低状态。 此操作模式下PVDD的电流消耗应比描述的低得多。 即使/reset较高,PVDD中的消耗也应较低。

    您能否将原理图发送给我,以便我查看一下? 此外,为什么PVDD的值为3.6V?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师