This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116怠速时电流过大

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565319/tpa3116d2-tpa3116-excessive-current-at-idle

部件号:TPA3116D2

大家好,我的原型板上有2个TPA 3116。  我将它们同步到主/从配置中。  我已经使用与评估板(TPA3116D2 EVM)中的值相同的输出滤波器。  我正在使用24V直流电源。  空闲时(无信号),我的PSU读取约400mA的电流消耗。  当我断开TPA 3116s时,电流消耗下降到大约100mA。  我在电感器和电流上测量了大约65°C。  切换频率为400kHz。  来自放大器的信号看起来不错(400kHz方波0-24V直流);在输出端,我测量大约12V直流(正极和负极)。  无论我是否连接了扬声器,当前的抽取似乎相同。  它似乎播放正常,即使我以最大音量播放,它仍以大约400mA的电流(平均值)继续播放。  我的输出电感器是Taiyo Yuden NR6045T100M。

所以输出电感器似乎吸了太多的功率,但我的香料模拟显示电流应该低得多。  我有点不明白为什么它如此低效。  我有什么想法要看的?

谢谢!

Chris Deckard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怠速时400mA约为耗电的5W。 它必须转到某个位置,否则您的测量方法不正确(可能是40mA?)。 哪一个温度很高;电感器还是芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的测量值最初也不正确,但两个不同的工作台电源报告为400mA。  当然,当我降低电压时,电压会下降(约250mA @ 12v)。  芯片和电感器都在65°C左右。 由于这是一个原型,我在芯片上有一块3 mm Al库存作为散热器。  输出波形看起来正确,并且运行正常。  想法?

    谢谢!

    Chris [引述用户="Jesse van der Zouw"]

    怠速时400mA约为耗电的5W。 它必须转到某个位置,否则您的测量方法不正确(可能是40mA?)。 哪一个温度很高;电感器还是芯片?

    [/引述]