我正在使用多反馈低通滤波器缓冲PCM5242的输出,作为我的离散单端输入放大器的接口。 我发现缓冲区实际上会增加输出的噪声(降低SNR), 将缓冲器修改为单端将降低约5 dB的噪声,但是现在我必须添加6dB增益才能获得所需的信号(从而增加6dB的噪声)。 我正在使用的滤波器可在以下数据表的第36页中找到: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1690.pdf ,我已使用台式滤波器略微修改了0dB增益的值,确保输入电阻器高于5K,因此我不加载DAC的输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用多反馈低通滤波器缓冲PCM5242的输出,作为我的离散单端输入放大器的接口。 我发现缓冲区实际上会增加输出的噪声(降低SNR), 将缓冲器修改为单端将降低约5 dB的噪声,但是现在我必须添加6dB增益才能获得所需的信号(从而增加6dB的噪声)。 我正在使用的滤波器可在以下数据表的第36页中找到: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1690.pdf ,我已使用台式滤波器略微修改了0dB增益的值,确保输入电阻器高于5K,因此我不加载DAC的输出。
部件号:PCM5242
Ravi,
回答您的问题时,以下是我要查找的内容:
第一个问题:多反馈过滤器是否适合缓冲 PCM5242 输出? 您是否建议正确缓冲 PCM5242 输出?
第二个问题:我使用0dB增益实现此缓冲器(我提供的数据表链接示例的增益为~。7)导致SNR降低约6dB。 如果我只是在 PCM5242的输出端连接数据表中推荐的RC滤波 器并测量SNR (没有连接到输出),则对于每个参考接地的单独输出,我得到~106dbu。 如果连接MFB缓冲电路并测量缓冲输出的SNR,则得到大约100dbu。 连接缓冲区时,为什么信噪比会降低? 我确实尝试将差分对的极性交换到缓冲区中,但结果是相同的。
谢谢!
克里斯