This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:无法与ADC通信

Guru**** 2382010 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/565198/tlv320adc3101-unable-to-communicate-with-adc

部件号:TLV320ADC3101

大家好,


我尝试通过I2C与TLV320ADC3101进行通信时遇到了问题。 设备未确认我通过MCU输入的启动条件。 我曾尝试将重置引脚拉低(如数据表第13页 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320adc3101.pdf所指示),但不确定是保持引脚低电平还是在1ns后将其拉回高电平。 另外,如何打开PLL电源?

感谢您的任何帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicole,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    我们推荐几种方法,以确保TLV320ADC3101将获得成功的I2C通信。

    -确保所有电源设备均稳定,并且它们在数据表中推荐的工作条件下提供正确的电压: www.ti.com/.../slas553b.pdf

    -按数据表的功能说明 www.ti.com/.../slas553b.pdf中所述应用硬件重置

    -确保I2C线路符合数据表I2C控制模式部分的指示: www.ti.com/.../slas553b.pdf

    关于您关于PLL的问题,可以使用第0页/注册5: www.ti.com/.../slas553b.pdf启动它

    如果您有更多问题或意见,请告知我们。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    非常感谢您的快速回复。

    对于硬件重置,我应该保持针脚拉低还是应该在1ns后将其恢复到高?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicole,

    应将复位引脚驱动至低电平至少10ns。 在此时间之后,此针脚应恢复到高状态,以完成重置操作。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    感谢您的帮助!

    最佳,
    Nicole