This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.9321万:LM4.9321万 PLL_VDD?

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/564731/lm49321-lm49321-pll_vdd

部件号:LM4.9321万

尊敬的:

LM4.9321万 正在设计

VDD_PLL的范围是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    您可以将PLL_VDD连接至3.3V或电压低于4.0V。 遗憾的是,这些LM设备的信息不多。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)