This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找PurePath软件

Guru**** 2949170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571767/looking-for-purepath-software

主题中讨论的其他部件:PCM5142

你好,不确定这是不是正确的地方。如果不是的话,请原谅我 我从Allo购买了音频DAC,需要PurePath软件进行配置。 我已发出两次请求,但两次请求均未得到答复。 是否有人可以引导我通过适当的渠道进行咨询?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ken,

    请使用以下链接再次发送您的请求。 一旦您获得PurePath软件访问权限,您应收到通知。

    www.ti.com/.../aicpurepath_studio

    www.ti.com/.../purepathconsole

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    我已与我们的音频软件团队核实,但似乎我们尚未收到您的请求。 我们有一个出口控制团队,负责验证所有软件请求是否符合我们的出口指南。 需要解决的一件事是,请求者的电子邮件地址不是通用的,请检查您的请求是否是使用公司地址提出的? 您的请求收到后,我可以请求您批准。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提交了另一个请求。 请告诉我是否已完成。 使用的电子邮件只是我自己的,而不是公司的电子邮件。 该软件仅供我个人使用。 我不会做任何种类的生产等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken,

    我们已批准您访问PurePath Studio,不久将收到确认电子邮件。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我´m与Ken.我需要PurePath软件来配置Allo使用PCM5142的产品。 我已发送请求,但尚未得到答复。 我´m问如何进行。 我´ll在2月3日回答时尝试链接还是通过电子邮件向我发送链接? 谢谢你。 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Carlos,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    我已经向我们的软件团队核实过,他们似乎没有收到您的请求。 我会仔细检查并尽快授予您访问权限。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    感谢您的回答。 我已´ve批准并已下载该软件

    感谢你的帮助

    此致

    卡洛斯