This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TAS5720MEVM:需要TAS5720 GUI用于I2C控制

Guru**** 2353190 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572623/starterware-tas5720mevm-need-tas5720-gui-for-i2c-control

部件号:TAS5720MEVM

工具/软件:Starterware

大家好,大家好,标题是我们是否有用于I2C控制的TAS5720 GUI? 非常感谢...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    遗憾的是,我们没有用于控制TAS5720MEVM的特定GUI。 此设备没有很多配置选项,因此可以使用通用的I²C工具 (如PPC3中的I²C监视器)对TAS5720M进行编程。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    我们是否计划为TAS5720创建GUI? 在此之前,请告知TAS5720的通电/断电编程顺序和示例代码,以便我们可以使用TotalPhase I2C解密器配置TAS5720 EVM以提供客户服务?

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年01月03日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    我需要与团队确认是否有计划获取TAS5720的GUI。 关于寄存器设置,只要设备在更新寄存器时保持静音,就没有建议的寄存器设置顺序。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生:

    在TAS5720 GUI之前,您是否要提供TAS1020B处理器的源代码作为TAS5720控件的参考?

    非常感谢

    Wayen Chen
    2017年01月04日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wayen,你拿到了这个指南吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff,感谢您的关注。 我帮助客户通过I2C命令逐行启动TAS5720 ....陈韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了,谢谢!