This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:未使用的引脚,电源顺序和定时规格

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576179/src4382-unused-pin-power-sequence-and-timing-spec

部件号:SRC4382

您好,

我收到了一位客户关于SRC4382的问题。

问题1:
以下未使用的端子针脚连接是否正确?
输出:打开
输入:固定为功能禁用逻辑侧(H/L)。

问题2:
1.8V,3.3V和复位引脚的电源是否有开/关顺序?

问题3:
除了I2S,I2C和SPI之外,是否有任何TF,TD,tsu,thold等的计时规范?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    请参阅以下评论:

    1-未使用的输入(RX)可以保持浮动,逻辑输入应根据最终应用的要求进行连接。

    2-没有特定的电源顺序要求,但通常我们建议在所有电源稳定后退出重置状态。

    3-数据表中指定了唯一需要考虑的计时参数。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    我收到了客户关于2号的额外问题。
    如果仅使用1.8V或3.3V电源一分钟,设备是否会受到损坏?

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    我们没有与您 所描述的情况类似的测试数据,但是根据设备的行为,只要SRC不工作(处于重置状态),直到两个电源都稳定,就可能不会出现问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师