This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:BQ过滤器的固件

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576900/tas5731m-firmware-for-bq-filters

部件号:TAS5731M
主题中讨论的其他部件:TAS5731

你好。

我必须实施FW (C语言)来管理此设备的内部过滤器(低音,高音,高通等)。

我找到了Audio EQ指南,其中包含多个信息和TIBQ.exe应用程序,但是:

1)来自TAS EVM的数据输出不同于TIBQ输出

2)说明书中包含的公式足够清晰,但结果仅适用于高通和低通滤波器

是否有人拥有执行这些任务所需的正确信息?

提前感谢并致以最诚挚的问候

Bruno Merlo c/o FIMI-Barco(意大利)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruno:

    感谢您提出问题并对我们的设备感兴趣。

    我正在积极研究这一问题,并将在周一之前回复您。

    此致,
    Alex Bhandari-Young
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bruno,

    感谢您的耐心等待。 我认为问题在于TIBQ.exe生成的系数(也可能是食谱)与TAS5731不兼容。 请您为我澄清一些细节吗?

    当您说“1)从TAS EVM输出数据”时,您是否正在使用 TAS57X1 GUI 生成系数? 此程序是为TAS5731器件而制作的,它可以在配置文件或直接与TAS5731EVM的接口中输出双四倍系数。 此GUI生成的系数是否提供了正确的功能?

    我无法找到您提到的TIBQ.exe程序(似乎无法从 此处获取 ,我正在调查原因)。 如果您能够向我提供您正在使用的TIBQ程序或从下载文件的链接,我可以检查其与TAS5731的兼容性。 我认为它可能不支持TAS5731,这将解释您遇到的差异,但我需要文件来确认这一点。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

    感谢您的合作

    TAS57X1 GUI功能正常,我将其用作参考。

    例如:如果我需要600Hz的高通滤波器,EVM会回答以下问题:

    N0 = 79.1586万
    N1 = 030DD4F3
    N2 = 79.1586万
    D1 = 00F1CB58
    D2 = 038D7540

    我需要的是EVM如何计算这些值,以将这些计算包括在我的音频固件中

    例如:模拟器件,针对他的DSP,提供Sigma Studio程序,该程序可计算和解释如何计算滤波器。

    德州仪器(TI)为他的DSP做了类似的事情?

    此致

    Bruno Merlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruno:

    感谢您的澄清。 请查看此帖子。 我想您可能会觉得这很有帮助。

    为方便起见,我附上了一个在链接的主题中发布的PDF 。e2e.ti.com/.../TAS_5F00_BQ_5F00_Filter_5F00_Equations.pdf

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex

    感谢您发送给我的文档。

    看了DSP模拟器件的文档后,我期待的是一种不那么复杂的东西。

    但是,本文档将非常有用,可作为我实施的参考。

    来自意大利的问候和问候

    Bruno Merlo