This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:POP噪音问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753, PCM5121, PCM5100A, PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/577212/pcm1753-pop-noise-issue

部件号:PCM1753
主题中讨论的其他部件: PCM5121PCM5100APCM1774

尊敬的技术支持团队:

开机和关机时,PCM1753上有弹出噪音问题(On⇒Off⇒On⇒Off⇒On・・・On)。

这是旧设备。  能否告诉我建议改善设备 的杂音   ?

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD,

    电源开/关过程遵循的顺序是什么? 您可以尝试启用软静音功能,以便在关机前静音部件时执行软转换,以避免杂音。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Diego Mel é ndez López á n:

    感谢您的回复。
    检查PCM5121/22和PCM5100A/01A/02A。
    这些数据表显示了断电时的无弹出式解决方案。
    如何打开电源? 开机时是否避免了杂音?

    >您可以尝试启用软静音功能,以便在关闭电源之前将部件静音时执行软转换,以避免杂音。
    感谢您的回复。 我想在关机前试用一下。

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Diego Mel é ndez López á n:

    很抱歉,我的部件号有误。
    确切号码是PCM1774。

    顺便说一句,缓慢的加电/降斜坡时间可以减少流行噪音,对吗?
    如果是,您知道有效的上升/下降时间吗?

    此致,
    TTD