This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:使用EVM和PPC3的操作

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574590/tas2555-operation-using-evm-and-ppc3

部件号:TAS2555

你(们)好

下面是TAS2555EVM和PPC3的问题。

1. ROM MODE1/Mode2和调谐模式有何区别?

2. PPC3可以生成许多配置文件。(xxx_mandoned_configuration_xx_ROMModexxx.cfg,...)

如何选择要使用的配置文件?  您是否对这些文件有解释?

3.我将在以下条件下评估TAS2555。

-MCLK = 12.288MHz

采样率= 16KHz

位分辨率=24位

是否可以使用TAS2555EVM进行此评估?

是否应在请求的设置中更新TAS1020B?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我将很快回复更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1) ROM模式2与ROM模式1相似,不同之处在于:I/O感应ADC已通电,数据被路由回ASI端口的L/R返回通道,两种模式均未运行扬声器保护算法。 调谐模式(SmartAmp模式)用于在内置DSP上运行TI SmartAmp算法。 您可以参阅 放大器数据表的设备功能模式部分以了解更多信息。

    2)您能否提供有关您的申请的更多详细信息? 我需要更多信息来向您解释您需要使用的文件。

    3)我们通常使用MCLK 12.288MHz和采样频率48kHz与EVM。

    此致
    Jos é Luis Figueroa  
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    感谢您的回复。
    抱歉,很难在此处分享应用程序的详细信息。

    我们要清除在MCLK = 12.288MHz,采样率= 16KHz,位分辨率= 24位的情况下,TAS2555所需的寄存器设置。


    附加问题。

    我们可以使用PPC3生成配置文件。
    (xxx.cfg和.bin文件)
    也许二进制文件(.bin)是TAS2555的配置数据。
    应将其存放在何处,存放在TAS2555的某个位置? 或者在TAS2555之外出现类似PROM的问题?

    TAS2555EVM上的EEPROM的用途是什么?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们始终建议使用PPC3配置TAS2555。
    二进制文件(.bin)用于基于Android的手机应用程序。 在任何其它应用程序中,您都需要创建一个程序来控制设备。 我们可以为您提供示例代码,但我们需要有关您的应用程序,客户等的更多信息
    此设备具有用于存储数据的ROM和RAM内存。 ROM存储器具有大多数算法实现,RAM存储器是我们加载算法使用的扬声器系数的位置。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    感谢您的回复。

    >二进制文件(.bin)用于基于Android的手机应用程序。
    此二进制文件是否仅在基于Android的系统中使用?
    如果是这样,我们可能需要创建一个程序,因为系统将在没有操作系统的情况下构建。

    如果可能,您能否提供有关如何使用此二进制文件的信息?

    让我确认以下流程是否正确。

    1.存储器中的二进制文件(如EEPROM)
    2.控制器将使用操作系统启动,并从EEPROM的起始地址读取数据。
    3.控制器将数据下载到TAS2555。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    没错,二进制文件只是在基于Android的系统中使用,在您的情况下,您必须创建一个程序。 很遗憾,我目前没有有关二进制文件的信息。
    流量似乎正确。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师