https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574760/tpa3255-issue-when-using-pbtl-mode
部件号:TPA3255主题中讨论的其他部件: TPA3251EVM, TPA3245, TPA3251
我的客户在使用TPA3255EVM时遇到以下问题:
我最近购买的TPA3255EVM板出现问题。 它在PBTL模式下未按预期工作。 当输入电平接近正常开始看到OTW引脚上的一些活动时,它似乎进入CB3C过流故障。 输出暂时关闭,然后重新启动。 该EVM在立体声BTL模式下一直都能完美地进行硬剪辑。
我正在使用EVM,除了按照EVM指南3.2 部分中的表重新配置跳线之外,没有任何修改。 我使用4欧姆电阻负载,使用大HP模拟电源以36伏的电压运行主板,并从高质量信号发生器为其提供1kHz信号。 我已经重新检查了至少十几次。
BTW,我还拥有在相同条件下运行的TPA3251EVM,它在立体声BTL和PBTL模式下均可完美工作,达到全功率。
下面是几个示波器镜头;
图tpa3255evm_1显示了多个关机/恢复周期。 顶部迹线是通过10 m Ω 分流器测量的电源输入电流。 2和3为输出A-C和B-D至4欧姆电阻负载。 底部轨迹是输入信号。 第二条迹线是第一条迹线的缩放版本。
我忘记了在OTW或故障线路上没有信号。 两者都很高。
我仔细检查了表6中的所有内容。 我已经做了六次。 它仍然保持不变。
基于指示灯(无活动,均为高)。 我认为是不平衡的O/C扬声器保护(章节9.4 .1.3)不是温度警告。 剪辑/OTW针脚显示输出开始剪辑的时间,这是我在原始电子邮件中提到的内容。
如果您对客户有任何其他问题,请告诉我。
感谢您的帮助!
Richard Elmquist