This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:使用引导电阻器来降低外节点上升时间的影响

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575065/tpa3251-implications-of-using-a-bootstrap-resistor-to-slow-the-out-node-rise-time

部件号:TPA3251
主题中讨论的其他部件: TPA3245

您好,


您如何将一个小电阻器与自举电容器对齐,以降低输出节点的上升时间,从而帮助降低高频切换可产生的>100MHz的EMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    自举电容器的值经过优化以确保正常工作。 TI不建议使用不同的值,也不建议将小电阻器与自举条对齐。
    有许多其他方法可以处理EMI,包括EVM原理图中包含的缓冲器网络,使用屏蔽电感器和正确的PCB布局。 我们始终乐意对布局和原理图进行审查,或提出一般性建议以提高EMI性能。 我们已在许多客户测试CISPR-13时告知他们,并且从未遇到任何问题。

    此致,
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨Ryan,我今天想的时候,我还发生了另一件事。 TPA3251具有可软化PWM边缘的内置功能,但此功能仅在PVDD为36V时才起作用。

    同样,TPA3245具有此功能,但它仅在PVDD = 31.5 时才起作用。