This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:未配备MCLK的音频吞吐量

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/577422/tas5733l-audio-throughput-without-mclk

部件号:TAS5733L
主题中讨论的其他部件:TAS5733

我正在发布以下客户问题

 

我们正在 尝试从TAS5733获取一些音频。  我们的印象是,我们应该能够通过此放大器获得音频,而无需MCLK输入。  (第一页上的第三个项目符号)。  我们未能做到这一点。  您能在这里提供一些帮助吗?  进入5733的I2S信号也被反馈到编解码器,并成功地将模拟输出驱动到耳机,因此我们知道I2S信号是正确的。  应用编解码器的RMCK时,我们可以通过5733获取音频,但我们不想这样做。  该数据表显示,您需要引脚16和17之间的电阻器才能将放大器置于I2S自动检测模式,并参考表18以了解值…  表18没有提到电阻器,但我认为这与我们的问题有某种关系。

 

 谢谢

Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Faizul,

    TAS5733L需要MCLK才能正常工作,如果未提供MCLK,则放大器的内部振荡器将生成放大器工作所需的内部时钟。 在此操作模式下,在提供有效MCLK之前,放大器不会通过输出流式传输音频内容。  

    此设备 能够在3线I²S模式下工作。 当FS=44.1kHz/48kHz时,此放大器接受与SCLK和MCLK (64×FS)相同的频率时,可以实施此操作模式。 为此,MCLK和SCLK应在外部绑定。  

    数据表的第三个要点中的信息意味着无需MCLK使用不同的时钟即可实现3线I²S模式(即 128×FS或256×FS)。

    自动检测模式的参考筛选器应遵循典型的应用程序图,如果未正确遵循筛选器组件,则设备可能无法按预期工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    在您的第一句话中,您说"TAS5733L需要MCLK才能正常工作", 然后您说"如果不提供MCLK,放大器的内部振荡器将生成放大器工作所需的内部时钟"。 这两种想法是相互对立的。  

    但是,第二句似乎暗示我确实需要MCLK来执行I2S音频,但第三句似乎表示我不需要MCLK (来自外部PIN)。

    我感谢您努力提供帮助,但我对您所说的内容感到困惑。   

    我们在引脚16和17之间有RC电路(如图49所示),但我们无法通过放大器获取音频,除非我们在芯片MCLK引脚上提供外部MCLK。

    谢谢!

    David Coburn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    这是我的第二次回复... 我们使用放大器来传递音频数据。 我们实施了您的评论"为了做到这一点,MCLK和SCLK应与外部绑定"。 这确实奏效了,但我在数据表的任何地方都看不到这一点。 请告诉我数据表中的这些信息。

    谢谢!
    David Coburn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    很抱歉混淆了,说“如果不提供MCLK,放大器的内部振荡器将生成放大器运行所需的内部时钟”,我的意思是内部振荡器将生成保持放大器内部电路运行所需的内部时钟, 这是保持功率级打开和避免噪音伪影的必要条件。 在提供有效的外部MCLK信号之前,不会传输音频。 数据表中没有直接提到这一点,而是在表 5中提到这一点。 时钟控制寄存器(0x00),当MCLK为64×FS (与BCLK相同)时,您可以找到可用的采样率。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师