This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:TLV320ADC3101EVM-K

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575421/tlv320adc3101evm-k-tlv320adc3101evm-k

部件号:TLV320ADC3101EVM-K

将USB MODEVM连接到PC时, 在分离呼叫成功之前,设备首先显示检测到。  然后,单击OK (确定)按钮,2-3秒后,设备显示"USB is not recognized,one of the USB device is malfunctusing (USB未识别,其中一个USB设备出现故障)"。 "。  如何纠正此问题?

即使在写入EEPROM写入器后,设备仍显示EVM已断开连接,但未显示就绪状态。如何处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    首先,我建议确保所有跳线和开关都放置在默认位置。 然后,如果问题仍然存在,我建议按照下面的Wiki文章指示操作(这是重置EVM的过程):

    e2e.ti.com/.../2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已完成所有这些步骤,但USB仍未检测到设备。 它显示为"未知设备"和"无法识别USB"。 同时显示"其中一个设备出现故障"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您,我们将通过这些步骤来告诉您。

    --
    带着爱

    B.K.Indumathi

    “我 亲爱的 兄弟 灵魂啊,醒来吧,看看… 上帝 已经回应了你的呼吁,并到达了… 你要继承你的救赎和 黄金的老年生活,并继承和平,幸福和幸福"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的链接。 但我无法从TI网站下载此EVM的软件。 在该网站中,它被删除了。我现在可以做什么

    --
    带着爱

    B.K.Indumathi

    “我 亲爱的 兄弟 灵魂啊,醒来吧,看看… 上帝 已经回应了你的呼吁,并到达了… 你要继承你的救赎和 黄金的老年生活,并继承和平,幸福和幸福"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    EVM软件位于EVM产品文件夹中:

    www.ti.com/.../tlv320adc3101evm-k

    此外,此EVM与PurePath Studio工具兼容,该工具可用于配置EVM miniDSP。 您可以在以下站点请求访问:

    www.ti.com/.../aicpurepath_studio

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.