This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:带外信号,图像频率

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/577128/pcm5142-out-of-band-signals-image-frequency

部件号:PCM5142

您好,

我想提出另一个问题:
使用PCM5142,例如在FS = 48 kHz采样率时,DAC输出的第一个图像的频率是多少?

看看数据表的图64:它是8*FS还是16*FS,因为其中一个似乎是内插器后面的采样率(但不确定实际使用哪一个)? 还是128*FS,因为这是调制器后面的采样率?

我猜是FS*8或FS*16,因为在这个阶段之后没有进一步的数字滤波器。 但这似乎很低,因为模拟滤波器的衰减(图63)在16*FS时只有14dB左右。 所以我一定会错过一些东西。
我想弄清楚,重建滤波器之后第一个图像频率的振幅是多少。

此致,
Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian,

    我们将查看您的问题,并尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师