This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.945万:新项目是否仍支持此产品?

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, TLV320AIC3110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575709/lm49450-is-this-product-still-supported-for-new-projects

部件号:LM4.945万
主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3212TLV320AIC3110

LM4.945万显然是National的一个较旧的部分。 它具有我在设计中所需的一组独特的集成功能(I2S输入+耳机放大器+立体声放大器+ HP Sense)。 此外,演示板上似乎不再提供演示(EVM)板,而且几乎没有第三方实施。 因此,问题是-此器件设计成新产品是否安全,或者TI是否推荐替代产品? 您是否仍能获得演示板?

感谢您抽出时间!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    遗憾的是,此设备可能很难支持,因为虽然设备仍处于活动状态,但没有可用的评估板。 此外,这些LM设备的可用信息有限。
    您可以查看我们的一些编解码器,如TLV320AIC3110或TLV320AIC3212。 这些设备支持I2S输入,耳机和立体声D类输出以及耳机检测。 这两种器件均提供评估板。
    我希望这能有所帮助。 请告诉我您的想法。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Ivan的快速回复! 是的,这非常有帮助,我将尝试其中一种产品! 非常感谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个简短的问题,可以节省我很多阅读时间。 我确实购买了TLV320AIC3110-EVM,并使其正常工作。 开箱即用演示使用USB连接电脑音乐,一切正常。 我现在要连接我的I2S,想知道它是否会直接将流处理到放大器/麦克风,而不使用PC上的GUI? 基本上,我有一个DSP已经在执行所有的处理,我只是想将该芯片用作数字放大器/HP/HP感应从属设备。 我是否需要使用此标准功能对芯片进行编程,然后只要驱动芯片,它就会自动执行此标准功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    TLV320AIC3110将以其寄存器的默认值开始。 您可以在设备数据表中看到默认值。
    您可能感兴趣的一些默认值是,接口设置为I2S,16位,BCLK和WCLK作为输入。 大多数时钟分频器被禁用。 输入时钟设置为MCLK。 DOSR设置为128。 DAC,耳机和D类驱动器断电。
    您可能需要使用初始化脚本根据需要配置设备,每次设备通电时都将使用该脚本。 TLV320AIC3110无法在断电-通电顺序后保留寄存器值。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!